为了实现铁路和本地交通行业的系统解决方案,HANNING & KAHL选择了魏德米勒的电子联接解决方案,他们相信该解决方案能够经受住时间的考验。
“我们在制造产品和进行系列发布时绝不敷衍。当我们在系统中使用某种组件前,我们首先需要完全确认其适合程度,”信号工程设计产品中心经理 Kay Klöcker 就 HANNING & KAHL 对于所有系统部件具有何种期待进行说明时总结道。这位控制和安全技术专家熟稔导轨引导轨道交通的信号系统、点位控制系统或平交路口等各个方面,他了解稳定性对于交通工程设计所具备的重要意义:“控制系统和点位任何时候都需要能够完全满足安全要求。”
新产品由此需要在投入使用前接受他们的检验。这家中等规模的创新公司从与各家公司的合作关系中获取了相当的收益,这些公司均具有悠久历史、可观的供货能力以及高度的技术性能标准,这些公司向该创新公司提供组件。与魏德米勒的合作也相应地为 HANNING & KAHL 带来了颇具价值的成果。
面向交通工程设计的高质量产品组合
作为德国铁路工业协会的成员以及德国电气和电子制造商协会的铁路团队,魏德米勒极其熟悉针对现代交通系统所提出的各种要求,能够根据铁路行业所面临的各种需求提供一系列解决方案。“我们在交通工程设计中使用的组件会持续受到极端条件的影响。因此,每个产品都必须受到严格的质量管理,都必须能够满足必要的国际铁路法规和标准,”产业经理 Detmar Saalmann 在报告中说道。“即使在不利条件下,我们的解决方案也能够确保实现可靠而又表现卓越的功能 - 在全球所有气候带当中均是如此。”
HANNING & KAHL 在其内部的产品发布程序中践行了对质量的承诺。“我们对于魏德米勒的信任,及其坚固耐用的组件第一眼看上去就呈现出的高度价值,都让我们对其第一印象作出了积极评价 - 使用的工业以太网转换器即是如此,它能够将串行通信设备集成到以太网网络中,”Kay Klöcker 解释道。
极度考验
为确保所使用的电子装置能够直接在所有情况下运行,在初步评估完成后,HANNING & KAHL 执行了一些压力测试来证实其可靠性。这些测试首先设定了一些极度严苛的交通工程设计环境条件。
魏德米勒转换器由此需要证明它能够在严寒的使用环境(例如斯堪的纳维亚半岛)下维持可靠的性能,它采取的方法是在冻冰的情况下触发冷启动。为了在澳大利亚等有时丝毫没有凉风的高温地区顺畅使用,电子模块还需要承受在熔炉中进行的 72 小时耐火测试。设备还能够满足电气隔离“断路器标准”的所有方面。
一以贯之的产品质量和系列发布
在完成上述初步测试后,产品还接受了使用和接线测试。在这一过程中,介质转换器令人舒适的直观配置为人们留下了深刻印象,是其一大杰出特色。具有开关功能的两个以太网端口,或是适用于 RJ-45 接插件的螺钉联接等细节设计都得到了广泛认可。
此外,产品拥有获得授权的 IP 地址的内部列表,并支持同时联接以增强可用性,这些特色也得到了积极评价。同时,管理工具的监控功能还被选出用作完美的诊断功能。最终,在此背景下,产品和系列的发布流程在 HANNING & KAHL 的生产设施得以成功完成。
顺畅的轨道管理
如今,魏德米勒转换器的一个经典应用途径是现代化的联网机务段,列车均在此停靠并在车间进行维护。为此,HANNING & KAHL 提供了高级机务段管理系统,它同样有助于确保磨合流程和维护工作以合适的方式相互链接。
在此需要不惜一切代价避免通信联接受到干扰。如果机务段轨道无法按照计划闭合或开启,城市中心就会出现交通混乱的状况。因此,魏德米勒的介质转换器成为了网络内的关键模块,可用于传输各种独立的调节范围的流程数据。可用的中心数据能够确保实现随时可见的透明概览。HANNING & KAHL 为其系统提供长期保修服务。即使私营铁路和公共运输部门的最终用户在最好的情况下因为该系统的低维护需求设计在保修期间忘记了它的存在,系统供应商也会随时待命为客户提供支持服务。“在这种情形下,我们值得拥有能够提供相同服务标准的合作伙伴,”Kay Klöcker 补充道。“当我们在该领域面临挑战时,我们相信魏德米勒能够立即为我们提供支持。”