用户协议

最近更新:2024年8月6日

生效日期:2024年8月12日

用户使用和服务协议

欢迎您使用魏德米勒电联接(上海)有限公司官方网站!

本协议系由您(或称“用户”)与 魏德米勒电联接(上海)有限公司和/或其关联公司(或称“我们”或“本网站”)之间就网站使用与服务而签订。

在使用本网站服务之前,请您务必审慎阅读、充分理解本协议(如果您因年龄、智力等因素而不属于完全民事行为能力人,请在监护人的陪同下阅读并确认是否同意接受本协议。)各项条款,特别是限制或免除责任条款、隐私保护政策、帐号规则、法律适用和争议解决条款(包括管辖条款),以及其它以加粗加黑和/或加下划线等显示形式提示您注意的重要条款,请务必重点查阅。

我们有权遵照法律法规规定,保留在必要时修改本协议的权利(包括适时制定并发布其他政策、规则、公告声明)。您可以在相关服务页面查阅最新版本的协议条款。若您不同意本协议或修改的,则您有充分且完全的权利退出使用网站服务(但这并不妨碍您浏览网站中的商品信息)。若您通过网络页面点击注册和/或实际使用网站服务的行为即视为您已阅读、理解并同意继续接受本协议。如果您对本协议有任何的疑问、投诉、意见和建议,欢迎您通过本协议所附联系方式与我们沟通反馈,我们十分乐意为您解答。

第1条 基础约定

1.1 协议范围:考虑到互联网服务以及产品频繁迭代更新等行业特点,为了更全面地界定您与平台之间的权利义务,本协议包括我们根据法律法规规定以及本协议制定的其他政策、规则、公告声明等(除非特有所指,合称为“本协议”),您也应当加以遵守。

1.2 服务范围:我们可能通过不断丰富的功能界面向您提供本协议项下的网站服务,包括但不限于移动应用程序(“APP”)、PC端网站、小程序以及其他形式。具体以我们实时发布的服务功能界面范围为准。

1.3 本网站授予用户一项个人的、不可转让的及免费使用(除本协议另有声明外)的许可,以供您以非商业目的使用本网站服务。

第2条 网站服务内容

2.1 本网站为您提供丰富的平台服务。

2.2 为交易达成以及提升用户体验等目的,本网站亦将为您提供更为友好完善的平台服务,并优化和引入第三方服务。由此发生的法律关系是由您和该等第三方服务商之间形成,和本网站无关。如本网站含有第三方提供的其他站点和资源的链接,该等链接仅供您参考之用。该等链接包括广告中的链接,包括横幅广告及赞助链接。我们不能控制该等站点或资源的内容,也不对它们或者您使用它们可能产生的损失或损害承担责任。如您决定访问本网站链接的任何第三方站点,相关风险均由您自行承担,您还必须遵守该等站点的使用条款和条件。

2.3 您同意并知悉,本网站中的具体内容、功能和形式由本网站根据实际情况按实际可见的状态提供,我们有权自行确定平台服务的具体内容、功能和形式(例如,我们可能仅在特定的国家或地区以特定的语言提供),有权自行决定增加、变更、中断和停止平台具体的内容、功能和形式。具体以平台实时呈现的服务内容、功能和形式为准。

2.4 本网站所载的材料和信息,包括但不限于文本、图片、数据、观点、建议、网页或链路,虽然魏德米勒力图在网站上提供准确的材料和信息,但魏德米勒并不保证这些材料和内容的准确、完整、充分和可靠性,并且明确声明不对这些材料和内容的错误或遗漏承担责任,也不对这些材料和内容作出任何明示或默示的、包括但不限于有关所有权担保、没有侵犯第三方权利、质量和没有计算机病毒的保证。

2.5 魏德米勒并不就网址上提供的任何产品、服务或信息做出任何声明、保证或认可,所有销售的产品和服务应受实际签订的协议的约束。

第3条 用户帐号规则

3.1 您在注册或使用本网站服务时可能需要提供必要的信息。您须保证填写及提供的资料真实、准确、完整,否则可能无法使用本网站服务,或在使用过程中受到限制,甚至影响您是否能够使用本网站特定功能。对于因您提供的信息不真实、不准确或不完整导致的责任和损失由您承担。

3.2 本网站有权根据您所提供资料的真实性、准确性、完整性以及是否符合本网站服务规定的其他条件,决定是否为您提供服务。您在使用本网站服务过程中,所提供的信息发生变动,应及时进行变更。

3.3 您注册成功后,我们将为您配置账号,该账号之所有权归本网站所有,用户在本协议有效期内仅享有使用权。未经本网站同意,用户的账号仅供用户本人使用,账号信息和权限不得以转让、赠与、借用、售卖、授权或租用等方式许可给第三方使用或和第三方共同控制、使用(如适用)。

3.4 您知悉并理解,如不同账号绑定或关联同一手机号、同一支付账户、同一身份证信息、同一设备号或相同收货信息,所述不同账号将可能被视为关联账号(即同一用户),在此情况下,我们有权进行合并或强制注销相关账号(如适用)。

3.5 如果您需要注销您的账号,您有权通过本网站公布的方式、程序进行,我们将在核实您的身份并清理账号资产(例如已充值或已获得的虚拟资产等)并解决纠纷争议后,为您提供账号注销服务。在注销账号之后本协议即终止,我们将停止为您提供任何服务。同时,我们也保留在您的账号符合以下回收情况下,直接回收并注销您的账号并停止服务的权利:(1)未通过实名认证;(2)连续12个月未曾登录、使用平台服务;(3)其它情况(如适用)。

3.6 用户一经注册,即可能可以在本网站及我们关联公司运营的其它产品,或者合作伙伴等第三方平台中通行使用。在使用本网站服务账号登录并使用其他产品或服务时,除遵守本协议约定外,还应遵守该等产品的服务协议的约定。本网站服务和其他产品对可能出现的纠纷在法律规定和约定的范围内各自承担责任(如适用)。

3.7 为客户体验及功能服务考虑,您在使用不同服务时被要求填写的信息内容可能不完全一致,因此,在使用更高级别服务时,为了给您提供更好的服务及为了您的登录账号安全,可能需要您补充完整信息后方可使用(如适用)。

3.8 您有责任自行负责保管账号的用户名和密码等信息,否则因该等事项引发的法律责任由用户自行承担。凡使用本网站服务登录账号和登录凭证的行为,本网站服务视为您本人的操作,操作所产生的电子信息记录均为本网站服务用户行为的有效凭据(如适用)。

第4条 用户行为规范

4.1 您保证合理地使用本网站服务,并接受本协议和我们适时制定并发布的其他政策、规则、公告声明。

4.2 行为禁止:您可在本协议约定的范围内使用本网站及服务,您不得利用本网站从事以下行为:

(1)超出授权或恶意使用本网站服务;

(2)利用本网站侵害他人知识产权、肖像权、隐私权、名誉权、个人信息等合法权利或权益;

(3)恶意虚构或协助虚构信息或数据;

(4)进行任何危害计算机网络安全的行为,包括但不限于:使用未经许可的数据或进入未经许可的服务器/账户;未经允许进入公众计算机网络或者他人计算机系统并删除、修改、增加存储信息;未经许可,企图探查、扫描、测试本“软件”系统或网络的弱点或其它实施破坏网络安全的行为;企图干涉、破坏本“软件”系统或网站的正常运行,故意传播恶意程序或病毒以及其他破坏干扰正常网络信息服务的行为;伪造TCP/IP数据包名称或部分名称;利用本网站及服务上传任何病毒、木马,或者蠕虫等危害网络健康的内容;

(5)对本网站进行反向工程、反向编译或反向汇编或以其它方式企图发现本网站的源代码和算法,未经许可修改、禁用软件的任何功能或创建基于软件的衍生作品。去除本网站或文档上的任何所有权声明或标签,或将其他软件与本网站合并;

(6)进行任何破坏我们提供服务公平性或者其他影响应用正常秩序的行为,如主动或被动刷分、合伙作弊、使用外挂或者其他的作弊软件、利用BUG(又叫“漏洞”或者“缺陷”)来获得不正当的非法利益,或者利用互联网或其他方式将外挂、作弊软件、BUG公之于众;

(7)从事其他法律法规、政策及公序良俗、社会公德禁止的行为以及侵犯其他个人、公司、社会团体、组织的合法权益的行为。

4.3 信息内容规范:为了营造良好网络生态,保障公民、法人和其他组织的合法权益,维护国家安全和公共利益,我们将根据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律、行政法规,自觉践行社会主义核心价值观,营造清朗的网络空间,并开展弘扬正能量、处置违法和不良信息等相关活动。

4.4 信息内容的使用规范

4.4.1 未经我们书面许可,您不得自行或授权、允许、协助任何第三人对本网站中信息内容进行如下行为:

(1)复制、读取、采用本网站的信息内容,用于任何形式的商业用途;

(2)擅自编辑、整理、编排本网站及相关服务的信息内容后在本网站及相关服务的源页面以外的渠道进行展示;

(3)采用不正当方式,自行或协助第三人对本网站及相关服务的信息内容产生流量、阅读量或交易引导、转移、劫持等不利影响。

第5条 个人信息保护与隐私政策

5.1 尊重用户隐私并保护您的个人信息安全是我们的一贯态度,本网站将会采取合理的措施保护您的个人信息与隐私。我们承诺,除非获得用户同意,本网站不会收集、使用其提供服务所必需以外的用户个人信息或者将信息用于提供服务之外的目的。

5.2 安全保护:我们将运用各种安全技术和程序建立完善的管理制度来保护您的个人信息及隐私安全,以免遭受未经授权的访问、使用或披露。

5.3 信息使用与披露:我们有权在遵守法律法规的前提下,以明示的方式获取、使用、储存和分享您的个人信息。我们不会在未经您授权时,公开、编辑或透露您的个人信息及您保存在我们的非公开内容。您同意并保证:本网站有权根据我们制定的个人信息保护规则收集使用您的相关信息。

5.4 您同意,我们有权通过cookie等技术收集您的使用、行为信息,并在经过数据脱敏使之不再指向、关联到您个人的身份信息时,自由使用脱敏后的纯商业数据。当然,您也可根据自己的偏好删除Cookie,但如果您这么做,则需要在每一次访问我们的网站时亲自更改用户设置。目前删除Cookie的一般路径是浏览器: “设置-清除数据” ,或者将手机系统还原/清除。

5.5 在遵守本协议项下特别约定的个人信息保护与隐私政策外,我们希望您认真并完整阅读我们特别针对本网站而制定并适时发布的《隐私政策》,这将更有助于保障您的个人信息。

第6条 信息或广告推送

6.1 您同意在接受我们提供服务的同时,允许我们在遵守法律法规的前提下自行或由第三方广告商向您发送、展示广告、推广或宣传信息(包括商业与非商业信息)。如您对发送、推荐的广告或信息不感兴趣,您可以基于我们提供的相关技术选项,控制系统向您展示或不展示/减少展示相关类型的广告或信息。

第7条 知识产权等权益

7.1 我们对本网站中所包含的受知识产权或其他法律保护的资料享有相应的权利;除依法由用户享有著作权的内容之外,网站的整体内容的知识产权归我们或关联公司所有。

网站及其全部内容、特色及功能(包括但不限于所有信息、软件、文字、显示内容、图像、视频及音频,以及它们的设计、选择及安排),均归我们、我们的附属公司、许可人或者该等材料的其他提供方(包括平台卖家)所有,并受到有关版权、商标、专利、商业秘密、外观设计、数据库权利,以及其他知识产权或专属权利法律保护。

未经我们书面同意,您不得复制、分发、修改、演绎、公开展示、公开表演、重新发表、下载、存储或传输本网站的任何部分或其中的任何内容。即便我们予以书面同意,该等行为也不得与我们给予书面同意的目的不符。您并未获得本网站或本网站中任何内容的任何权利、产权或利益,凡未明确授予的权利均由我们保留。未按照本使用条款的明确规定而使用本网站的,构成违反本使用条款,也可能违反版权、商标及其他法律。

我们的公司名称、徽标以及所有相关产品和服务名称、设计、以及口号,均属于我们的商标或者我们的附属公司或许可人的商标。未经我们事先书面准许,您不得使用该等标志。本网站中的所有其他名称、徽标、产品及服务名称、设计及口号,属于它们各自的所有人的商标。

7.2 基于对数据的合法加工而获得的具有竞争性的数据权益,除法律法规另有规定外,我们享有独立的使用权益而无须获得您的同意。

7.3 关于信息内容的投诉或举报。若您在使用本网站过程中,不慎受到合法权益的侵犯,您有权通知我们采取必要措施进行处置。若您在使用本网站过程中,发现存在违法违规或违反本服务相关规则的情况,您也有权向我们发起举报,我们亦会及时采取必要措施(删除、屏蔽、断开链接或限制使用功能等)进行处置。

7.4 内容维权授权。在法律法规允许的范围内,您同意并授权我们就侵犯您合法权益的行为(包括但不限于私自复制、使用、编辑、抄袭等行为)采取任何形式的法律行动,包括但不限于投诉、诉讼等必要的维权措施。

第8条 免责声明

8.1 我们对于您自本网站而获得的所有他人、第三方的信息、内容或者广告宣传等任何资讯(以下统称 “信息”),除法律明确规定外,不保证真实、准确和完整性。如果任何单位或者个人通过上述“信息”而进行任何行为,您须自行甄别真伪和谨慎预防风险。您在接受本网站及服务时,有可能会接触到令人不快、不适当或令人厌恶的内容,在任何情况下,我们均不对任何此等内容承担任何责任。无论何种原因,我们不对任何非与我们直接发生的交易或行为承担任何直接、间接、附带或衍生的损失和责任。

8.2 鉴于互联网服务的特殊性,您理解并同意我们在以下情况下无需对您所遭受的损失(包括但不限于财产、收益、数据资料等方面的损失或其它无形损失)承担责任:

(1)因台风、地震、海啸、洪水、停电、战争、恐怖袭击等不可抗力之因素导致我们的平台系统障碍不能正常运作;

(2)由于计算机病毒、木马、其他恶意程序、黑客攻击、电信部门及网络运营公司技术调整或故障、系统维护等原因而造成的我们的平台服务中断或延迟;

(3)您的移动设备、系统、硬件和通信线路出现故障导致的服务终端、数据丢失以及其他的损失和风险;

(4)由于网络信号不稳定等原因,所引起的登录失败、资料同步不完整、页面打开速度慢等风险;

(5)由于法律法规的变更、司法机关及行政机关等的命令、裁定等原因而导致的我们的平台服务中断、终止或延迟;

(6)您违规使用我们的账号或您因操作不当造成的损失;

(7)其他我们无法控制或无法合理预见的情形。

第9条 担保免责

9.1 我们不保证能够持续、不间断或安全地访问本网站或其任何部分,本网站的运行可能受到超出我们合理控制的各种因素影响。 您理解我们不能且并未担保或保证因特网上可供下载的文件不存在病毒或其他破坏性代码。您须负责实施充分的程序和检查,以满足自身对防病毒保护及数据输入输出准确性的特别要求,并在我们的站点之外建立并保持丢失数据重建方式。在法律规定的最大限度内,如您使用本网站或者来自或通过本网站取得的任何服务或内容、或者您下载本网站或与之链接的任何站点上发布的任何材料,进而导致您的计算机设备、计算机程序、数据或其他材料遭到分布式拒绝服务攻击或者感染病毒或其他,则我们对由此造成的损失或损害不承担法律责任。

9.2 使用本网站及其内容的风险自负。本网站及其内容均“按现状”及“按原状”提供,不存在任何类型的明示或默示保证。我们或与我们有关联之人,均未对本网站(包括但不限于任何数据、信息或其他材料)的有效性、状况或运行作出任何明示或默示陈述或保证,也未就任何数据、信息(包括观点、意见或图像)或本网站以任何方式展示或分发的任何其他材料的准确性、质量、安全性、适当性、可靠性、可用性、及时性、完整性、及/或属实与否作出陈述或认可。您承认,如您依赖任何该等数据、信息(包括观点、意见或图像)或其他材料,风险由您自行承担。针对本网站(包括但不限于任何信息、数据或其他材料),我们代表自己以及与我们有关联的人士谨此明确否定任何及所有明示、默示、口头或书面的保证及陈述,包括但不限于关于商销性、合理注意、兼容性、安全性、质量、及时性、可用性、完整性、可靠性、准确性、及/或适合特定目的(不论我们是否已经知晓、理应知晓、已经获知或通过其他方式实际知晓该目的)的任何及所有默示保证。此外,针对本网站(包括但不限于任何信息、数据及/或其他材料),我们代表自己以及与我们有关联的任何人士谨此明确否定关于所有权及/或不侵权的任何及/或保证。

9.3 前述规定不影响依据相关法律不得予以排除或限制的任何保证。

第10条 违约责任

10.1 如果我们发现、收到他人举报或投诉您违反本协议约定或违反法律法规和国家有关规定的,我们有权采取警示、冻结、终止/中止/限制使用账号等功能、解除或终止本协议,或提出损害赔偿等措施。

10.2 若您的行为给我们造成损失的(包括但不限于直接损失、名誉损失、第三方的罚款、索赔等),我们有权全额向您追偿,如您在本网站中有保证金、虚拟货币等财产或优惠券等虚拟权益的,我们有权冻结。

10.3 本协议终止后,本网站仍享有下列权利:根据法律规定,继续保存您留存于本网站的各类信息;对于您过往的违约行为,本网站仍可依据本协议向您追究违约责任。

第11条 条款的适用范围

本网站及其内容符合中国的法律法规。虽然本网站的信息可以被中国以外的人士访问,但有关魏德米勒公司产品的信息是专供中国居民使用的。通过本网站的链接,能够访问一些魏德米勒公司各个部门及子公司制作的网站,它们有些位于中国境外,这些网站可能包含一些只适合当地具体国情的内容。魏德米勒公司保留限制向任何个人、地区或辖区提供产品或服务的权利,本网站所提供的产品或服务在禁止使用的地区是无效的。

第12条 法律适用与争议解决

12.1 本协议的订立、执行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

12.2 本网站建立便捷有效的投诉举报机制并将尽最大努力及时受理并处理您的投诉举报,同时,当您在本网站发生购物争议时,若您同意平台争议解决规则,则我们亦将协助您处理您的争议。您同意本网站有权作为独立的第三方,根据平台所了解到的争议事实并依据平台争议解决规则,以普通人的注意义务程度,独立地作出调处决定。如您对调处决定不满意,您仍有权采取其他法定争议处理途径解决争议,但通过其他争议处理途径未取得终局决定前,您同意先履行调处决定。

12.3 如双方就本网站服务协议内容或其履行发生任何争议,双方应尽力友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向协议签订地,即上海市静安区人民法院提起诉讼。

第13条 弃权与可分性

本公司放弃本使用条款的任何条款或条件的,不得视为进一步或持续放弃该条款或条件或者任何其他条款或条件;本公司未主张本使用条款项下某权利或规定的,也不构成放弃该权利或规定。

如有管辖权的法院或其他裁判机构认定本使用条款的任何规定无效、不合法或不具执行力,不论原因如何,在维持本使用条款其余规定完整效力的前提内,应尽可能避免删除或限制该规定有效内容。

第14条 出口管制

14.1 如果用户将魏德米勒提供的信息、软件和文档转让至第三方,用户应遵守所有适用的国内和国际(再)出口管制条例。在上述转让中,用户应遵守德意志联邦共和国、欧盟和美利坚合众国的(再)出口管制条例。

14.2 在与第三方进行上述转让之前,用户尤其应通过合适的措施检查并保证:

——上述转让行为或与魏德米勒提供的信息、软件和文档有关的其他经济资源的提供行为并未违反欧盟、美利坚合众国和/或联合国实施的禁运;同时考虑到国内交易的限制和对绕行该等禁运的禁止。

——如果与军备、核技术和武器有关的用途被禁止或需要授权,魏德米勒提供的信息、软件和文档并未被计划用于该等用途,但提供了所要求的授权的情况除外。

——欧盟和美利坚合众国所有列出禁止进行贸易的实体、个人和组织的受制裁方名单的规定被考虑。

14.3 如果为了使相关机构或魏德米勒能够进行出口管制检查而有必要,用户应在收到魏德米勒的请求后,及时向魏德米勒提供与魏德米勒所提供信息、软件和文档的最终用户、目的地和用途有关的所有信息,并向魏德米勒告知所存在的任何出口管制限制。

14.4 对于任何因用户不遵守出口管制条例引起或与之有关的索赔、诉讼程序、诉讼、罚款、损失和损害赔偿,用户应赔偿魏德米勒因上述原因而遭受的所有损失和费用,补偿并确保魏德米勒不会因此受到任何损害,除非上述情况并非由于用户的过错而导致。本条规定并未暗示举证责任的改变。

14.5 魏德米勒履行协议的义务受下述限制规定的制约,即履行义务并未被国内和国际贸易和海关规定或任何禁运或其他制裁所禁止。

第15条 如何联系我们

15.1 如果您有任何的疑问、投诉、意见和建议,欢迎您与我们沟通反馈。我们的联系方式见下

公司热线:+8621 22195008

公司邮箱:hotline@weidmueller.com