BLADEcontrol® 是转子叶片监测领域的先驱。这套著名的转子叶片状态监测系统提高了风机可用性,缩短了停机时间,确保工作效率。凭借广博的知识以及在风电行业积累的多年经验,魏德米勒给您的工厂带来了透明性,以提高成本效益、收入和工厂安全性。从长远来看,您可以通过这种方式提高效率并降低风险。
现在来了解一下,改造 BLADEcontrol® 进行覆冰检测何时能为您带来回报:继续前往 ROI 计算器
在我们视频的第三部分,大家可以跟随我们的海上风电服务技术员,了解 BLADEcontrol® 如何简化其工作。
在我们全新的系列视频的第二部分,风电场经理解释了 BLADEcontrol® 转子叶片状态监测功能是如何在考虑全局的情况下简化其日常工作的。
从我们的第一部分视频了解 BLADEcontrol® 状态监测和结冰检测功能是如何为您日常工作的能源转换做出贡献的。
效率高、风险低:BLADEcontrol® 可轻松、安全帮您实现这一目标。不管是何种涡轮机类型:BLADEcontrol® 能可靠监测转子叶片状态,并确保具有极佳的可用性。
对系统运行有更多了解之后,您可以持续地提高效率。有了 BLADEcontrol® 之后,您可以确定从哪里开始进行优化了解魏德米勒状态监测系统的潜力,让您的工厂变得更为智能
流程透明化可降低昂贵维修的风险,并提高整个风力发电机的经济效益。魏德米勒覆冰检测系统就是一个最好的例子。利用 BLADEcontrol® 快速检测故障和损坏,并借助于持续的状态监测,不间断留意转子叶片的状况。
对于海上设施来说,维护维修工作的规划与执行是一项特别费时的工作。有了 BLADEcontrol® 之后,就可以预测即将发生的损坏,并事先采取应对措施。通过这种方式,可提高系统可用性,减小维修需要。魏德米勒乐意通过监测领域的专业知识为您提供帮助。
通过 BLADEcontrol® 进行可靠的结冰检测:
立即计算您的个人投资回报率
BLADEcontrol® 帮助您在早期阶段检测转子叶片遭受的极其微小的损伤,比如由雷击造成的叶尖损伤、后缘开裂、腹板分离或叶片轴承损坏等。魏德米勒还可以在个人对话中,为您计算 BLADEcontrol® 状态监测系统的投资回报率。
BLADEcontrol® 可持续记录每个转子叶片的状况,并感知极其微小的变化。由此可以降低费用昂贵的维修风险,而整个风力发电机的经济效益也将由此得以提升。
BLADEcontrol® 优点一览
BLADEcontrol® 的装配流程十分简单,可以极为快速地安装在现有的风力发电机上面,也可以有选择地对其改造。魏德米勒可帮助客户随时轻松完成安装专用的适配系统。
阅读魏德米勒在瓜德罗普岛成功部署六台 LEITWIND LTW80 型 1.65MW Typhoon 涡轮机的故事,这些涡轮机配备了 BLADEcontrol® 转子叶片监测系统。
BLADEcontrol® 的装配流程十分简单,可以极为快速地安装在现有的风力发电机上面,也可以有选择地对其改造。魏德米勒可帮助客户随时轻松完成安装专用的适配系统。
“魏德米勒 BLADEcontrol® 状态监测系统的持续监控功能以及从大约 200 座海上风机中获取的长期经验,帮助我们从测量数据和数据分析中获得了多重利益,并提升了系统的可用性。我们从 2006 年开始建立了相互信任的合作关系,希望在未来,双方能够继续成功开展合作”
“作为一家来自不莱梅的运营商,wpd windmanager GmbH & Co. KG 公司在全球范围内运营着大约2,000台风力涡轮机。我们在风力发电厂的管理过程中最重要的任务是优化设备运营并减少停机时间。使用BLADEcontrol®结冰探测器能够帮助我们确保风力涡轮机安全运行,即使在寒冷时节也是如此。魏德米勒在实施系统方面是一个值得信任、能力出众的合作伙伴,能够以非常个性化的方案满足我们的需求,为我们风力发电厂的持续优化提供支持。”
“BLADEcontrol® 覆冰监测系统能够节省大量工作时间,并帮助 VENSYS Energy AG 公司以及我们的其他客户节省可观的成本。我们告别了在机舱屋顶上使用传统结冰探测器的时代,在接到报修电话后需要长途跋涉前往风力发电厂进行维修的日子。通过直接测量转子叶片上的结冰情况,不仅设备产量得到了提升,涡轮机的安全性也得到了改善。魏德米勒还展示了在其他领域的研发结果,例如研发系统的全新潜在应用方式等等,魏德米勒对于我们来说是一个可靠的合作伙伴。未来,我们必然会与魏德米勒继续这种合作关系。”
Marc Liebert
“魏德米勒 BLADEcontrol® 状态监测系统的持续监控功能以及从大约 200 座海上风机中获取的长期经验,帮助我们从测量数据和数据分析中获得了多重利益,并提升了系统的可用性。我们从2006年开始建立了相互信任的合作关系,期望未来双方能够继续成功开展合作”
“作为一家来自不莱梅的运营商,wpd windmanager GmbH & Co. KG 公司在全球范围内运营着大约2,000台风力涡轮机。我们在风力发电厂的管理过程中最重要的任务是优化设备运营并减少停机时间。使用BLADEcontrol®结冰探测器能够帮助我们确保风力涡轮机安全运行,即使在寒冷时节也是如此。魏德米勒在实施系统方面是一个值得信任、能力出众的合作伙伴,能够以非常个性化的方式满足我们的需求和要求,为我们的风力发电厂的持续优化提供支持。”
“BLADEcontrol® 覆冰监测系统能够节省大量工作时间,并帮助VENSYS Energy AG以及我们的客户节省大量成本。我们告别了在机舱屋顶上使用传统结冰探测器的时代,在接到报修电话后需要长途跋涉前往风力发电厂进行维修的日子。通过直接测量转子叶片上的结冰情况,不仅设备产量得到了提升,涡轮机的安全性也得到了改善。魏德米勒还展示了在其他领域的研发结果,例如研发系统的全新潜在应用方式等等,魏德米勒对于我们来说是一个可靠的合作伙伴。我们未来必然还会继续与魏德米勒构建这种合作关系。”