加勒比风格的 BLADEcontrol®

在瓜德罗普岛,六台 LEITWIND LTW80 型 1.65MW Typhoon 涡轮机装备了 BLADEcontrol® 桨叶监测系统。

加勒比风格的 BLADEcontrol®
Hans Reps,在项目现场陪护的魏德米勒维修技术员

让魏德米勒团队特别兴奋的一个项目是重建 Fonds Caraibes——POMA-LEITWIND 的 Quadran 风力发电场。在瓜德罗普岛,一共替换了 20 台于本世纪初期安装的风力涡轮机。回到 2019 年,意大利风力涡轮机生产商 LEITWIND 开发了可耐受极端飓风的桨叶型风力涡轮机。这种新的 LS39-H 桨叶最后部署在法属瓜德罗普岛上。

“湿热天气、猛烈的暴风雨和空气中的高盐成分是沿海地区的特点,这些因素加剧了这一独特项目的复杂性。考虑到这些特殊风力和气候状况,可靠进行损坏和负载检测以便能够提前采取应对措施就显得尤为重要了”,项目团队解释了 LEITNER AG 同意部署 BLADEcontrol® 的决定。

从印度到西印度群岛

在准备报价期间,项目的复杂性就已经显现,但魏德米勒总是能够对要求和希望做出灵活的反应。最终决定是分开运输 BLADEcontrol® 组件,以便事先将其安装在各自 LEITWIND 发电厂的风力涡轮机组件中。

魏德米勒的维修技术员 Hans Reps 在印度表现出了极大的敬业精神。叶片传感器的安装以及 LEITWIND 同事的培训是直接在金奈附近的桨叶厂完成的。该技术员及其德国、提洛尔、西班牙和乌克兰同事必须解决早上的高温问题。但现场技术员总是能提供帮助。他们合作得非常愉快,前往桨叶的路上,Hans 在意外地吓到了一条绿色的蛇。

尽管欧洲和印度有很多不同的方言,但这些叶片上还是按照计划成功地装备了魏德米勒的传感器技术。然后将叶片发往加勒比。

使用主吊机在 LEITWIND 的 LTW80 型 1.65MW Typhoon 风力涡轮机上进行安装作业

另外一项挑战是瓜德罗普岛严苛的时间表

在现场安装和调试时,所有工作必须在飓风季来临之前完成。不幸的是,多变的天气与天气预报并不相符。例如在台风来临时,必须临时存放叶片。由于运输限制,WTG 的大型组件以及安装吊机只能在夜间由货船送达。借助于缜密的计划、新的定制解决方案以及各家供应商和合作伙伴的良好配合,POMA-LEITWIND 和魏德米勒得以成功应对所有挑战。

通过成熟的状态监测技术及早发现损坏情况

敏感的传感器系统可以及早发现损坏。为此,工作人员对桨叶的自然振动特征进行了精确的测量。这种检测可以发现无法从外部看到的损坏,而且在所有气候条件下都能可靠工作。

桨叶的典型损坏包括雷击造成的叶尖损坏、尾缘裂缝、腹板分离和叶片轴承损坏。只有在严重损坏时,BLADEcontrol® 才会向涡轮机控制系统发出信号。然后控制系统会使涡轮机立即停止运行,避免叶片折断。

除了桨叶受到的直接损坏之外,还能检测空气动力失衡、叶片与轮毂部件松动和螺距未能对齐等运行偏差。系统可由此额外提升设备的运行可靠性,还有助于提高发电量。

瓜德罗普岛 LTW80 WEA2 上的 BLADEcontrol® WebVis 接口图

基于 Web 的可视化

所有检测到的损坏同时发送至魏德米勒监测中心,此处的专业人员对数据进行评估,然后向用户拟定具体措施建议。您可以通过 WebVis 在线监测随时了解涡轮机桨叶的状态。

自 2008 年起,BLADEcontrol® 已被认证为合格的覆冰检测器,而桨叶损坏检测系统的认证始于 2013 年。

全球成功合作

诸如瓜德罗普岛之类的项目需要与所有合作伙伴进行密切沟通,制定详细计划,并具有高度的灵活性。这使魏德米勒对这次成功而又友好的合作倍感满意和自豪。位于法国海外省的 Quadran 风力发电厂是魏德米勒在加勒比地区的第一个项目,Dresden 现场所有员工对此都感到十分满意。尤其是在这个时代,游客的旅游欲望尤其强烈。

BLADEcontrol® 硬件组件

BLADEcontrol® 是魏德米勒的桨叶监测解决方案。这种系统一年 365 天、一天 24 小时地持续记录各个桨叶的状态,并留意非常微小的变化。这种方式相比目视检查可以更加快速地确认问题,防止损坏的进程失控。损坏时会导致高昂的维修费用,尤其是在岛上。