光伏系统助力实现“更绿色环保”的水处理

Aquiris 水处理厂屋顶上产能高达 3 MW 的系统覆盖了五个足球场的面积,是比利时的同类系统中最大的一个。魏德米勒的汇流箱有助于确保已安装的 10,000 个光伏模块实现 3.2 MW 以上的顶级输出功率。

光伏系统助力实现“更绿色环保”的水处理

光伏系统助力实现“更绿色环保”的水处理 - Aquiris 水处理厂,比利时

布鲁塞尔首都地区拥有大约 140 万居民,每天都会产生 2.75 亿升左右的废水。Aquiris 处理厂为了处理这一量级的废水,每年总共需要 182 MWh 的电力。为了确保尽量以最环保的方式生成能源,除了原有的水力发电和生物燃气生产方式外,最近废水处理厂的屋顶上面还新增添了光伏系统。如今这三种技术能够共同生产出处理废水所需整体电量的四分之一的电量。

持续保持性能的透明度

芬兰制造商 VACON® 生产的三台 1 MW 逆变器可为国家电网提供清洁能源。这里的一个决定性的优势是“多主体”概念,VACON® 使用该概念来确保光伏系统始终能够根据任何时间的阳光密度生成最大的输出电量。

系统状态和逆变器的电力生成情况始终都拥有较高的透明度。通过 Modbus TCP/RTU 进行的远程监控和通信可帮助操作员在线追踪输出特性文件,并通过短信文字消息接收有关最新开发成果的通知。由此可高效地最大限度减少停机时间。

监控单个组串

在该监控的框架内,VACON® 从魏德米勒采购的 60 个汇流箱扮演着决定性的角色。它们安装在太阳能模块和逆变器之间,互相联接起了所产生的电力。由此能够监控每个组串的电力密度并对其进行分析,这样我们就能够极其快速地确认和维修输出功率较低的组串。

“我们已基于客户的频繁要求为光伏系统开发了多种试错测试配置。我们以这种方式直接通过预布线的汇流箱满足了 VACON® 的需求,”魏德米勒行业经理 Rudi Vanderstraeten 在报告中说道,他在项目过程中为 VACON® 提供了相关建议。“组件用于浪涌保护和组串监控的配置有助于我们的客户从整体系统解决方案中获益,该方案能够尤为轻松地在现有的 SCADA 拓扑结构中实现。因此,不仅水处理过程十分清楚明了,屋顶的能源生成过程总体上也十分清晰有序。”

来自日出之国的客人

能够以三种不同方式自行满足电力需求的水处理系统 - 这绝对是一个十分特殊的存在。无论从任何角度来说,它都毫无疑问地为魏德米勒参观比利时光伏设备的日本客户留下了深刻印象。

“在我们来自日本的客人访问我们的生产设施和内部实验室的过程中,我们能够针对高度质量标准为其提供相当实用的理念,我们在光伏系统解决方案的开发和生产过程中均应用了这种理念。他们后续对比利时的访问仅仅是证明了我们能够持续在应用中维持我们的标准,”魏德米勒的应用定制解决方案部门主管 Klaus Holterhoff 解释道。“在水处理厂的屋顶上面,主要的焦点都集中于所安装的汇流箱之上,我们针对水处理厂的特定需求及其特殊位置专门定制了这些汇流箱。”

魏德米勒的客人明显受到了所参观的光伏系统解决方案的启发,他们已在日本自行启动了一些自身的新项目。举例来说,Marubeni 已经依靠着魏德米勒的光伏解决方案从组串到控制室实现了一个产能为 82 MW 的工厂。总体来说,“日出之国”是太阳能领域最重要的市场之一。太阳能生产已切实成为与这个世界第五大能源消耗国的国计民生息息相关的计划。