利用动力太阳能岛提升产能

Floating Solar BV 成功部署随太阳旋转的太阳能岛项目

利用动力太阳能岛提升产能
Floating Solar BV 公司的漂浮式太阳能岛

近年来,光伏能源领域技术发展非常迅速。由于对可再生能源的关注和成本优化,各国光伏系统的装机容量得以迅速增长。漂浮式太阳能系统有助于实现这一目标。荷兰基础设施的特点让这一技术非常适合发展太阳能系统。目标是提高可再生能源的百分比,这是“欧洲绿色协议”和“巴黎气候协定”的一部分。

Floating Solar BV 公司总部位于荷兰,主营产品为漂浮式太阳能系统。这家公司为欧洲较大的漂浮式动力太阳能电厂部署了三个人工岛。计划是扩大至 15 个岛屿。这座太阳能电厂很快将容纳 67,000 块太阳能电池板,这些元件分布在 15 个圆形人工岛上,每个岛屿的直径达到 140 米。太阳能电池板漂浮在一片水域中,其中将水储存起来以备日后使用。这些太阳能电池板合起来的峰值容量超过 22 MW。

Floating Solar BV 在荷兰实施了这一项目

Floating Solar 安装的太阳能电池板为这片水域增添了新的功能。太阳能电池板保持较低的温度,并随太阳旋转,产生比标准电池板更多的电量。这增大了输出功率,减小了发电成本,并大幅提高了投资回报率。其中一个人工岛(4,500 块面板)将配备不间断监测水质的传感器,例如监测海藻形成、透光度和生态系统等。其他岛屿仅在自然和水质看上去未受到显著负面影响的情况下建造。

Floating Solar BV 是一家提供高质量太阳能系统的公司。他们开发了这种独特的太阳能岛随太阳旋转的理念,这部分要归功于其母公司 Dromec(专门从事海上绞车安装)。鉴于这种特殊需求,他们希望寻找能够为该应用提供优质产品和知识的合作伙伴。在魏德米勒,他们找到了能在设计、物流挑战、调试和最终交付方面提供帮助的合作伙伴。他们特别注意的是相关文件和质量认证。对他们来说,项目相关工作方法和人员符合 Floating Solar 公司文化和目标也很重要。

Andijk 附近的漂浮式动力太阳能电厂

Floating Solar BV 总经理 Kees-Jan van der Geer 说道,“我们做出战略性决定是为了实现和捍卫以质量和解决问题为导向的文化。魏德米勒在性价比和提供的支持方面符合这种做法。他们提供了联接和固定太阳能系统直流电路的定制解决方案。我们的客户对质量、质量认证标志、文档、制图方法、交付时间表、测试程序等有着非常高的要求。”

“即使在选择合适的数据电缆和接插件时,魏德米勒也提供了相关服务,甚至是指导现场技术员,使其使用合适的工具进行装配和测试”,Floating Solar 运营经理 Ralph van Dijk 表示。环境条件恶劣,但预期寿命很长。人工岛的整个设计都聚焦于此。他们甚至考虑到了无害的鸟禽震慑手段,从而使面板保持干净。

水域中的三座太阳能岛之一

汇流箱还必须满足严苛的标准,从组串电缆入口到功率输出,每个小细节都考虑在内,以确保整个系统拥有恰当的性能。漂浮式汇流箱在系统直流侧设有过流和过压保护装置。这里是所有产生的电力通过系统的地方,因此确保防护和可靠性等性能是极其重要的。

为了开发优化完善的解决方案,魏德米勒考虑了电力安全状况、电缆接头类型、接插件和端子材料及其温度和湿度特征。魏德米勒适用于漂浮式系统的汇流箱系列专为上述条件而设计和测试。每个汇流箱和其他关键组件在送入生产线之前都进行了质量检查。一旦汇流箱就绪之后,就在包装之前,魏德米勒的专业人员在影响IP分类的关键组件上对产品进行检查和验证。所有这些都是为了实现较高的质量水平,向系统投资人提供一套可靠的产品。

魏德米勒 PV 漂浮式直流汇流箱

最后,必须满足非常紧张的交期,以免错过项目截止日期,同时保证系统可以及时向公共电网输送电能。Floating Solar BV 和魏德米勒密切合作,确保成功达成目标。魏德米勒提供了联接和固定太阳能电厂直流电路的定制解决方案。