“我们的目标是精准定制每一种解决方案来满足特定情况以及每一个客户的需求,还可以按照国家/地区的特定标准和安全法规进行相应调整。针对我们为加气站开发的控制系统,我们当然需要所有组件都能够完全安全地、不受限制地在爆炸风险区域中使用,”Tyratronic销售经理Stig Corneliusson解释道。
“我们需要一款能够安全收集爆炸风险区域中信号的解决方案,而魏德米勒的本质安全型ACT20X信号隔离器是我们的最佳选择。”
适用于所有爆炸风险区域和所有传感器类型的产品
根据客户和使用场所不同,Tyratronic 制造的系统必须能够适用于 0 区、1 区 或 2 区。这家瑞典公司需要所选择的信号隔离器可应用于所有应用。
对于灵活性的另一项要求是该类型的隔离器需要能够针对不同型号的传感器进行配置。这并不仅仅是成本效益的问题;使用通用模块能够让安装和任何后续的维修工作变得更为轻松,这样技术人员只需精通一种产品即可。更换和扩展系统的工作也将变得更加轻松。ACT20X注定可满足上述所有要求。
“对于爆炸环境下的区域来说,最优先的事务是避免出现危险情况。因此,我们在这里使用了一种本安回路。它使用电压和电流限制器来限制进入区域内部的电压和电流。这种方式可以有效避免出现由火花或热效应导致的火灾,”魏德米勒销售代表Claes Lindgren解释道。
“我们的ACT20X信号隔离器能够针对标准直流电、温度和电阻信号提供本安输入,由此将爆炸风险区域与安全区域相互隔离。我们这一通用产品系列具有六种不同的基本功能,涵盖了防爆应用的整个领域。它会针对控制器对于来自所有三个爆炸风险区域的信号进行精准调节。”
标准化的可靠信号数值
Tyratronics应用使用PT100电阻温度计(RTD)对气体温度进行测量,该温度计具有一个三线回路以及多个热电偶。测量气体流量所使用的则是4-20 mA的输出。来自所有三种不同型号传感器的信号可以仅通过一个模块进行处理,因为Tyratronic能够按照需求来配置信号隔离器。
ACT20X模块临近传感器,拥有能够凭借电流将传感器电平与控制设备电平相互分离的良好特性,能够呈现标准化的可靠信号值。气体工厂运营者可以得到精准确定的测量值,该值可作为稳定的4-20 mA信号远距离传输。
ACT20X的特性能够确保温度波动、电磁干扰、震动、腐蚀性和爆炸风险环境不会影响到信号传输和转换过程中的准确性。
信号隔离器的全面监控和警报功能也能够提供额外防护。可编程的集成继电器输出能够在出现故障信息的情况下生成消息和警报。这有助于更为轻松地进行故障排除,并由此提升系统的可用性。Tyratronic使用该功能发布泄漏报警。您可在指定的温度窗口之上监控气体温度,并在温度值过高时直接发布报警。
此外,另一个内置继电器也可以针对电缆或传感器故障通过集成的报警功能提供额外防护。在所联接的任何一个设备出现故障时,继电器都会向控制器发送诊断信号。由此故障能够直接得到确认和处理。
图像化组态
“我们已测试过了其他产品,但始终都会在电脑组态时出现问题。对于我们来说,客户能够使用简单的组态,在交付完毕后客户也可以自行对其进行调节这一点非常重要。基于此,我们非常迅速地做出了采用这一产品的决定,”自动化工程师Johnny Andersson在经验分享报告中说道。
“魏德米勒的解决方案让我们感到十分惊喜。在成功安装和配置了软件程序后,一切都运行得非常顺畅。我们只需要联接设备就可以立即开始工作。”
组态软件所基于的是与可适配所有制造商的FDT/DTM技术。这意味着所有ACT20X产品都可以针对各种不同的流程应用使用计算机单独进行组态。魏德米勒为其模块提供了一种设备类型管理器(DTM),可用于任何基于FDT的框架。
使用DTM能够快速精确地组态各种不同的差异。它还能够帮助您对测量结果和诊断数据进行分析。DTM还可用于清晰识别所联接的设备。
“ACT20X模块大量精准的用户设置为我们提供了显著的整体优势。例如,组态软件中的图片能够提供非常大的帮助。它们可以非常明确地展示您要如何操作才能够完成联接。模块中能够提供最大帮助的是适用于复杂项目的各种联接方案,就像这次应用应用”Andersson在报告中说道。
“清晰的图片能够显著降低出错的可能性。我们的客户也会因此收益,他们能够轻松地自行对信号隔离器进行组态。根据我们的经验来看,这在实践应用中将起到非常大的作用。”